This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何在 CC2541中扩展蓝牙范围

Guru**** 2762445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/963752/cc2541-how-to-extend-the-bluetooth-range-in-cc2541

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2592

您好!

我在 cc2541中工作。 我们想 将蓝牙范围从0dB 增加到4dB 如何增加 db?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0dB 到4dB 是什么意思?

    您的应用是什么?

    如果您想增大覆盖范围、可以使用 CC2592将 Tx 功率提升到+22dBm。

    但是、请查看您的本地法规、了解它们允许的 Tx 功率是多少?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复、在 cc2541堆栈中、他们提供了 TX_POWER 4 DBM 的选项、即如何增加 TX_POWER?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将 LL_EXT_MAX_TX_POWER 从 LL_EXT_TX_POWER_0_DBM 更改为 LL_EXT_TX_POWER_4_DBM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复、正如您所说、我们提高了传输功率。 如何检查 TX 功率是否增加。 您能不能像这样指导

    X  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常使用频谱分析仪来检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您的回复、 我们没有任何其他用于检查 TX 功率的频谱分析仪选项  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 SmartRF Studio 检查 RSSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在阅读 cc2541数据表时有疑问、他们提到您可以增加到0dB。 但您说它可能会增加到4dB、我很困惑、您能不能帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、这是我的错误。 CC2541仅支持高达0dBm 的最大 TX 功率、因此对于 CC2541、LL_EXT_MAX_TX_POWER 设置为 LL_EXT_TX_POWER_0_DBM。 如果您需要提高功率、我认为添加 PA 是唯一的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    没问题、非常感谢您的回复