This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 CC256X 从双模转换为单模

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC256XMSPBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/964227/converting-cc256x-from-dual-mode-to-single-mode

主题中讨论的其他器件:CC2564、 CC256XMSPBTBLESW

双模转换为单模

案例详情或评论:

我们使用基于 CC2564控制器的 PAN1326B BLE 模块。 在收到有关 CC2564的查询后进行
根据数据表、我们可以在双模式或单模式下使用该模块。 我们能否在双模式和单模式之间切换。 如果是、我们如何实现它。
2.我们如何使模块保持低功耗模式并切换回正常模式。

此致

卡维亚 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    低  功耗蓝牙使构建两种类型的器件成为可能: 双模   和单模器件。  双模 器件是 一 款支持  蓝牙经典和 蓝牙 低功耗的蓝牙器件。  单模 器件是 一 款仅支持 蓝牙 低耗能的蓝牙器件。  因此、这两种模式都受支持、但您无需在这两种模式之间切换。
    请参阅 CC256XMSPBTBLESW 以了解低功耗蓝牙操作的示例。

    此致、
    Ryan