This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/961234/cc2564-cc2564

器件型号:CC2564

大家好、

我们将 CC2564蓝牙模块用于基于 i.MX6ul 处理器的项目。 我们正在尝试使用 HCItester 工具测试 CC2564,但无法将.bts 文件加载到模块中。  

在将.bts 文件下载到 CC2564模块以及使用 HCItester 工具启用蓝牙通信方面需要支持。

还需要支持使用 Linux 将.bts 文件刷写到 CC2564模块。   

提前感谢您。

此致、

乌特伊·拉乌里

(+91 9866395196)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttej,

    1. 您如何尝试加载 BTS 文件?  
    2. 当您尝试加载 BTS 文件时会发生什么情况?  
    3. 您正尝试使用 HCI 测试仪执行什么操作?

    请回答这些问题、以便我更好地为您提供帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我们能够在使关断变为低电平然后变为高电平后获得第一个响应。 我们仅在复位关断引脚时获得响应。 所连接的是来自蓝牙模块的响应。

    请按要求查找以下内容。

    我们已经按照 HCI 测试仪文档中给出的步骤操作。

    2.蓝牙模块通过 USB 转 TTL 转换器连接到 PC、该转换器还具有 CTS 和 RTS。

    3.我们已从 TI 网站下载 XML 和 BTS 文件,并使用 HCI 测试仪尝试将 BTS 文件闪存到模块中

    4. TINIT_6.12.26.bts 是我们尝试下载到蓝牙模块中的文件。

    显示错误、如下所示

    "错误线路(24):SEND_HCI_VS_Update_UART_HCI_BUadrate 0xFF36、0x000Ic200"

    谢谢你。

    此致、

    Uttej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttej,

    感谢您的回答。 您是否已验证您是否遵循了正确的上电顺序? 有关详细信息、请参阅此链接。 要将服务包文件(.bts)下载到 CC2564、必须在上电序列后立即完成。 请参阅"器件初始化过程"部分、了解有关该过程的快速摘要。  

    还需要支持使用 Linux 将.bts 文件刷写到 CC2564模块。 

    您在 Linux 主机上使用什么蓝牙堆栈? 如果您使用 Bluetopia、一种方法是通过我们的应用演示打开我们的器件电源。  

    Jesu