大家好、
我们将 CC2564蓝牙模块用于基于 i.MX6ul 处理器的项目。 我们正在尝试使用 HCItester 工具测试 CC2564,但无法将.bts 文件加载到模块中。
在将.bts 文件下载到 CC2564模块以及使用 HCItester 工具启用蓝牙通信方面需要支持。
还需要支持使用 Linux 将.bts 文件刷写到 CC2564模块。
提前感谢您。
此致、
乌特伊·拉乌里
(+91 9866395196)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们将 CC2564蓝牙模块用于基于 i.MX6ul 处理器的项目。 我们正在尝试使用 HCItester 工具测试 CC2564,但无法将.bts 文件加载到模块中。
在将.bts 文件下载到 CC2564模块以及使用 HCItester 工具启用蓝牙通信方面需要支持。
还需要支持使用 Linux 将.bts 文件刷写到 CC2564模块。
提前感谢您。
此致、
乌特伊·拉乌里
(+91 9866395196)
您好、Jesu、
我们能够在使关断变为低电平然后变为高电平后获得第一个响应。 我们仅在复位关断引脚时获得响应。 所连接的是来自蓝牙模块的响应。
请按要求查找以下内容。
我们已经按照 HCI 测试仪文档中给出的步骤操作。
2.蓝牙模块通过 USB 转 TTL 转换器连接到 PC、该转换器还具有 CTS 和 RTS。
3.我们已从 TI 网站下载 XML 和 BTS 文件,并使用 HCI 测试仪尝试将 BTS 文件闪存到模块中
4. TINIT_6.12.26.bts 是我们尝试下载到蓝牙模块中的文件。
显示错误、如下所示
"错误线路(24):SEND_HCI_VS_Update_UART_HCI_BUadrate 0xFF36、0x000Ic200"
谢谢你。
此致、
Uttej