This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何在 CC2541中扩展蓝牙范围

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/963762/cc2541-how-to-extend-the-bluetooth-range-in-cc2541

器件型号:CC2541

您好!

我在 cc2541中工作。 我们是否要将蓝牙范围从0dB 增加到4dB 如何增加 DB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个重复的帖子。 我已经回答了您的另一个问题。

    因此、我们将关闭此帖子并使用另一个帖子。

    谢谢、

    PM