This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2652R:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2GU04, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/962467/webench-tools-cc2652r-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2GU04

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我对 BOOSTXL-AOA 评估板的 AOA 参考电路有疑问。 BOOSTXL-AOA EV 板中有六根天线和 TI 逻辑 IC (SN74LVC2GU04或 SN74LVC1G08DCK)。 如果电路板上只有几根天线、只有4根天线、则电压直接由 CC2652R 的 GPIO 引脚提供、我是否需要添加逆变器 SN74LVC2GU04或其他逻辑门 IC? 还是可以直接从 CC2652R 上的 GPIO 引脚提供电压?
如果未添加逻辑 IC、它是否会影响开关速度、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有足够的 GPIO 在 CC2652R 上备用、则可以使用它。 但您可能需要根据您选择的 GPIO 修改软件。

    谢谢、

    PM