This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:不同蓝牙芯片之间的编码有何不同?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2650, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/962747/cc2564-how-does-coding-differ-between-different-bluetooth-chips

器件型号:CC2564
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我不熟悉蓝牙编程、一直在研发低功耗系统。 我最初计划给我们提供一个 cc2650、但现在我要切换到 cc2564以使用预先存在的模块表单。 但是、我最初 购买了一个 cc2650评估板来测试蓝牙编程。 我可以使用 cc2650评估板来开发代码并成功将其移植到 cc2564、还是它们存在一些系统差异、我应该获取 cc2564评估板以进行编码?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    这两个器件是完全不同的。  CC2564需要外部主机处理器来运行 BT 堆栈、TI 支持基于 Linux 的或 MSP432或 STM32。  请查看以下链接、了解我们对 Bluetopia 协议栈、服务包 和示例代码的访问。  EVM 链路也已提供。

    https://www.ti.com/product/CC2564MODA#design-development##software-development

    https://www.ti.com/tool/CC2564MODAEM

    https://www.ti.com/tool/BOOST-CCEMADAPTER

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    很抱歉让你重复一下、但我只想确保我完全理解。 CC2564MODA 本身无法提供蓝牙功能、例如、在包含 BT 堆栈的电路中没有附加硬件的情况下、只需将电路的模拟输出传输到手机? 您能否提供基于 Linux 的外部主机处理器的示例?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、CC2564需要一个主机处理器来运行 BT 堆栈。  

    根据您对 CC2650的上述输入、我认为您可能更喜欢 MSP432等 MCU 类型的主机处理器。  如果您更喜欢基于 Linux 的处理器、TI 的 AM335x 将 是您的理想选择。  下面是指向 EVM 的链接、我 上面提到的 CC2564 EVM 将直接插入其中、而无需适配器。

    https://www.ti.com/tool/TMDXEVM3358

    此致、

    特拉维斯