请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 大家好、
我的客户从 EC 处获得一些反馈、即当 BT 上电时、EC 看到一些带外辐射会导致其射频出现一些问题。 我将通过电子邮件发送一个视频、其中显示了该问题。 标记指示2.40-2.48GHz 范围的边界。 当按下 BT 按钮将其打开时、我的客户会看到此频带内外的发射。 这些发射在上电后很快消失、但即使是短暂的持续时间也会导致 EC 问题。
这种类型的行为在开启时是否应该? 如果不能预料到这种行为、他们的设计中是否会出现这种情况?