This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:带外发射-预期行为?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/961976/cc2564c-out-of-band-emissions---expected-behavior

器件型号:CC2564C

大家好、

我的客户从 EC 处获得一些反馈、即当 BT 上电时、EC 看到一些带外辐射会导致其射频出现一些问题。 我将通过电子邮件发送一个视频、其中显示了该问题。 标记指示2.40-2.48GHz 范围的边界。 当按下 BT 按钮将其打开时、我的客户会看到此频带内外的发射。 这些发射在上电后很快消失、但即使是短暂的持续时间也会导致 EC 问题。

这种类型的行为在开启时是否应该? 如果不能预料到这种行为、他们的设计中是否会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将让我们的硬件团队来解决、因为这与射频和认证有关。  可能会在周一发生、因为这里的时间很晚。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Travis、有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    参见报告编号 来自 CC256xCQFN-EM 认证报告的 ER741337-01 、您可以看到器件如何通过第3.5节下的带外发射测试。

    如何为此测试设置器件?  

    BR、