This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:多个角色(外设和中央)

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/961218/cc2640r2l-multiple-roles-peripheral-and-central

器件型号:CC2640R2L

大家好、  

这是客户请求、您能告知:

"

在我们的其中一个项目中、我们计划切换到 CC2640R2、但我们需要在多个角色(外设和中央)中运行蓝牙集成电路。 坦率地说,虽然它是在几个地方写的,但我不能肯定它。 如果我们可以在该模式下运行它、我们将直接切换到该集成模式。 我请求您对此主题提供支持。

"

提前感谢

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Furkan、

    如果客户使用的是 BLE 堆栈(而不是 BLE5)、那么我们的 SDK 中有一个多角色示例、可同时充当外设和中央角色。 我建议从那里开始。 下面是 Simplelink Academy 上的示例链接 :dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar 感谢您提供信息。 我 还有一个问题、我可以使用多个角色、但可以在同一堆栈中使用多个角色和 OTA 吗(我的应用程序占用空间小)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这里有一个指向 Simplelink Academy 模块的链接,我们在其中逐步向多角色示例添加 OAD 支持:)

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ammar、对我来说还可以。