This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA

Guru**** 2857830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/961247/cc2564moda-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2564

您好!

我想开发具有以下功能的蓝牙扬声器系统。

-立体声音频输出。

-通过蓝牙连接 Android 或 iPhone。

-在任何设备上使用 AUX 输出播放音乐。

-在 USB 设备中播放音乐。

对于具有这些功能的器件、我可以使用哪种产品或开发套件?

例如、当我检查您的站点时、我认为我可以通过 CC256X 系列集成解决蓝牙问题。

我们正在等待您的建议。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了、基于 CC2564的双模 BT 器件将通过 A2DP 为音频流提供所需的支持。  我们将推荐最新版本的芯片 CC2564C、该芯片最近通过了组件 BT 5.1认证。  我建议您开始查看以下内容:

    www.ti.com/.../CC2564C

    提供了指向可用 EVM 的链接、可与基于 TI Sitara Linux 的 EVM 配合使用、也可与 TI 的 MSP432 Launchpad 或 STM32 EVM 配合使用、具体取决于您选择的主机。

    此致、

    特拉维斯