This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:I2S 编解码器接口用于 HFP 宽带语音

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/909692/cc2564c-i2s-codec-interface-usage-for-hfp-wide-band-speech

器件型号:CC2564C

您好!

现在、我将 HFP WBS 与 bluetooteh 耳机设备配合使用、用于语音呼叫。 音频通过 I2S 端口路由而不使用辅助模式、也不使用 UART 传输音频数据。

那么,我能否使用这样的解决方案来使用 I2S 编解码器端口将 msbc 编码数据路由出去? 如果可以、则将在上栈内再次对 msbc 编码数据进行解码。

如果此类解决方案正常、是否应考虑任何特定于 verdor 的 HCI 命令?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 只有 PCM 数据通过 I2S 线路发送。 CC2564C 上的协处理器将 msbc 转换为 PCM、并通过 I2S 路由到主机或外部编解码器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我们的产品需要支持 BLE 键盘、该键盘应始终正常工作。

    同时、需要支持 HFP WBS。 在不使用 UART/HCI 传输音频数据的情况下、是否有任何建议可让 WBS 和 BLE 同时工作? 是否有合适的解决方案?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个疑问是 、如果我在 WBS 中不关联(HCI_VS_WBS_disassociate)、数据会发生什么情况? 仍然是 mSBC 未解码的流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HCI 上路由 WBS/eSCO 数据、并在 CC2564C 上使用 BLE 协处理器。 您不能同时获得 HFP/WBS 和 BLE 协助..

    谢谢