This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:器件可发现、但远程连接失败

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/908212/cc2564moda-device-is-discoverable-but-remote-connection-fails

器件型号:CC2564MODA

大家好、

 

我们使用 HFP + WBS 蓝牙配置文件与 CC2564MODA 合作已有多年。 我们开发的产品功能齐全、符合客户的期望。 因此、我们决定在需要蓝牙 HFP 配置文件的新产品上重新使用此模块。

上面提到的2个产品使用 STM32L4微控制器:旧产品使用 STM32L433、新产品使用 STM32L496。 之前开发的堆栈应与新产品兼容(不包括引脚分配等小外设)。

我们的问题是:

STM32L496与 CC2564MODA 正确通信。 启动、可连接、可配对、可发现、HF 服务器打开、 …μ A 流程运转正常。 我们可以通过手机、笔记本电脑…看到蓝牙器件

但无法连接设备。 在微控制器侧、没有任何事件指示连接尝试(即使探测 UART 总线线路、它也保持空闲)。 我们记录了两个连接过程:旧设备上的成功连接过程和新设备上的失败连接过程。          

请就此主题为我提供帮助吗?

 

提前感谢、

Alain。

e2e.ti.com/.../connection_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    查看您的日志、您的新设备中似乎出现了连接超时。 此超时是由于主机(您的新设备)未及时响应连接请求。 新器件和旧器件的主机应用程序是否相似? 我将查看您的连接响应代码、并确保没有任何因素阻止新器件在您的应用程序代码中接受传入的连接请求。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    问题确实是由于代码被冻结,因此停止调用  BTPS_ProcessScheduler 函数....
    现在它已经解决了!

    此致、

    Alain。