This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:"ble5stack"和"blestack"下的 RTLS 示例有何区别?

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907376/launchxl-cc2640r2-what-difference-between-the-rtls-example-under-ble5stack-and-blestack

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我购买了"LAUNCHXL-CC2640R2"和"BOOSTXL-AOA"来测试 RTLS 示例。

我使用"simplelink_cc2640r2_sdk_3_40_00_10"进行了测试、结果不好。  

我计划再次使用"simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78"对其进行测试、但仅支持"CC26X2R1_LAUNCHXL_"。

能否使用 "LAUNCHXL-CC2640R2"和"BOOSTXL-AOA"对其进行测试?

我还有电路板 CC1352R1_LAUNCHXL。

您能告诉我哪个电路板更适合 RTLS 测试吗?

请提供建议。

张秋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou、

    我们用于 BLE5.1 AoA 的官方解决方案仅适用于具有 BLE 5.1连接到达角的 CC13x2和 CC26x2器件。 最好在 CC26XR1_LAUNCHXL 上评估 AoA。 我将询问我们的 RND、是否有任何原因导致 CC13x2此时没有 RTLS 示例。  

    在评估过程中、请记住、考虑测试环境非常重要。 我们的演示演示演示了对原始 IQ 数据进行采样的能力、并提供了如何将该 IQ 数据转换为角度的示例。 但是、我们的演示仍然可以在多路径条件下进行。 对于电阻、当天线接触金属物体或放置在非常小的空间或靠近从发送器中遮挡接收器的物体时、您会看到性能较差。 如果可能、最好不要在消声室中评估 AoA、也不要在接收器在三脚架上升高的开放式空间中评估 AoA、例如、如果没有消声室。 本应用手册中附有一个消声室的外差示例: http://www.ti.com/lit/an/tida029/tida029.pdf

    市场上提供了更高级别的后处理算法、可用于消除和降低 Mutipath 的影响、但我们目前不提供这些算法作为我们解决方案的一部分。 我们喜欢蓝牙规范、该规范仅定义了如何进行 IQ 测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Evan Wakefield、

    "我会问我们的 RND、CC13x2目前是否没有 RTLS 示例有任何原因。 "

    请告诉我何时何地可以从您的 RND 获取您的反馈。

    我只有  "LAUNCHXL-CC2640R2"、"BOOSTXL-AOA"和 CC1352R1_LAUNCHXL。

    我将根据您的反馈决定是否需要购买"CC26X2R1_LAUNCHXL_"。

    谢谢、

    Zou QiZhang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou、

    我们还没有机会在 CC1352上测试 AoA 性能、因此、现在该器件的 SDK 示例中没有显示 AoA。 如果可以、我现在会使用 CC26x2R1 LAUNCHXL。