This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CVSD 数据是否基于 HFP 通过 UART/HCI 传递给应用程序?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907349/cc2564c-whether-the-cvsd-data-passed-to-application-via-uart-hci-based-on-hfp-is-the-pcm-format-data

器件型号:CC2564C

您好!

我想知道使用通过 UART/HCI (而不是 PCM/I2S 端口)发送给应用的 CVSD 窄带数据进行编码的语音数据是原始 PCM 格式数据、还是仍然是 CVSD 编码数据?

现在、我想通过 UART 录制窄带音频数据并尝试通过工具播放这些数据、我是否可以直接播放接收到的数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有在控制器上使用解码器、它将是 CVSD 数据。 如果您看到一些让我知道的内容、我将在 FW 中重新检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定解码器是否在控制器上使用。

    我想知道、默认情况下、通过 UART 发送的 CVSD 数据上是否激活了解码器? 根据您的描述、它似乎未激活、是否激活?

    如果要在 cotroller 上使用解码器、是否有任何方法可以通过发送 verdonr 特定命令来实现该目的? 我看不到类似的 HCI 命令?

    云您帮助分享一些建议?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果当前通过 UART/HCI 传输到应用程序的 HFP CVSD 数据、当应用程序收到此类音频数据时、此类数据是直接播放的原始 PCM 格式还是仍 需要类似 CVSD 的解码器来解码为原始 PCM 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 建议您查看 CC2564C STM 或 MSP432 Bluetopia SDK 并查看 HFP 演示。 HFP 演示将控制器配置为使用 CVSD、mSBC 编解码器并通过 I2S/PCM 线路路由语音数据。

    谢谢