This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:连接 EN 引脚的 GPIO

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/909497/cc2642r-gpio-connecting-en-pins

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:TPS63900TPS63802

许多稳压器(例如 TPS63900) 具有 EN 引脚、我们无法将其悬空。 我们打算将 MCU GPIO 连接到此 EN 引脚、以便根据需要启用和禁用它们。 我们在这样做时看到两个问题;

1)在时间 T=0 (当我们打开器件时)时、GPIO 引脚处于高 Z 状态。 因此、在 T=0时、EN 引脚将悬空。  

2) 2)当我们进入 RESET 引脚保持模式时、GPIO 将悬空、并使 EN 引脚也悬空 。  

我有两个问题:

1) 1)如何解决此问题?  

2) 2)如果无法解决此问题、 我们是否可以通过将 TPS63900 EN 悬空来解决? 我们是否会通过将 TPS63900保持悬空来面临任何问题?

注意:我们在设计中使用 TPS63900和 TPS63802、因此上述所有问题均适用于这两种稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 两个器件上的使能端连接到高电平(电源电压)。 这意味着这些器件始终处于开启状态。

    您可以在不使用 CC2642时将其置于睡眠模式以节省功耗。

     

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    由于我们的产品由电池供电、我们更喜欢使用下拉电阻器来默认关闭这些器件。 如果我们这样做、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将如何启用稳压器?

    它是否由其他芯片(CC2642以外的芯片)控制?

    您可以在原理图准备就绪后、以 PDF 格式共享该原理图供我们查看。 我们将审核并向您提供反馈。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    我已请求将您添加到此论坛。 请接受。 原理图完成后、我将向您发送消息。

    下图给出了我的想法。 我计划将稳压器 EN 引脚直接连接到 GPIO、然后在 EN 引脚和接地之间连接一个弱上拉(100k 电阻)。 在时间= 0时、当 MCU 处于复位引脚保持模式时、GPIO 将处于高阻抗状态。 在此期间、EN 引脚将被100k 电阻下拉、稳压器将关闭。 这个想法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    我已请求将您添加到此论坛。 请接受。 原理图完成后、我将向您发送消息。

    下图给出了我的想法。 我计划将稳压器 EN 引脚直接连接到 GPIO、然后在 EN 引脚和接地之间连接一个弱上拉(100k 电阻)。 在时间= 0时、当 MCU 处于复位引脚保持模式时、GPIO 将处于高阻抗状态。 在此期间、EN 引脚将被100k 电阻下拉、稳压器将关闭。 这个想法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何为 MCU 加电? 我想查看您的 MCU 电源电路。

    我已接受您的朋友请求。 如果您愿意、我们可以关闭此主题、并通过好友渠道进行通信。

    谢谢、

    PM