This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C HCI I/F 与 SN74AXCH4T245不兼容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, SN74AXCH4T245, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907850/cc2564c-cc2564c-hci-i-f-not-working-with-sn74axch4t245

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: SN74AXCH4T245CC2564

大家好、 在我的客户应用中、CC2564C 引脚 A33 HCI_TX 通过22 Ω 串联电阻连接到我们的 SN74AXCH4T245。  应用程序看起来基本上与 SN74XCH4T245应用图中描述的应用程序相同

客户可以测量  换挡器输入端 HCI_TX 输出端(例如2B1   )的通信信号、如下图所示、我们不理解为什么 IST 在开通高电平之前显示从0.5-0.6V 偏移开始的形式。  两个器件的 I/O 电压均由同一1.8V 电源供电。

因此,问题如下:

1) 1)该波形在其他 应用中看起来是否相同

2) 2)您认为该0.6V 偏移可能来自哪里

3) 3)如果我了解数据表正确、CC2564 HCI_TX 在断电期间处于高阻态、在上电后将变为高电平。 您是否看到 CC2564C 即使在断电时也能提供此类电压电平的选项?

4) 4)如果您看到此偏移的任何其他根本原因、请告知我们。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个芯片是否都有共同点?

    您是否测量了22欧姆两侧的信号?

    当没有信号时、该线路是否处于 GND 电位?

    您是否测量了两个器件上的电源电压?

    您能否以 PDF 格式分享原理图以供审核?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、所需信息已通过电子邮件进行交换、目前在 e2e 之外进行了评估。

    此致、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您与 E2E 以外的人合作时、我将关闭此帖子。

    谢谢、

    PM