This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:VOL 值存在问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, TPS63900, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/909791/cc2642r-problem-with-vol-value

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: TPS63900、 TPS63802

我们将 TPS63900和 TPS63802的 EN 引脚连接到 CC2642R 的 GPIO。 我们将为 MCU 提供3.3V 电压。

根据下面的线程、CC2642R 的 VOH 和 VOL 分别为2.64V 和0.66V。  

来自 MCU 的0.66V (MCU 的最高 GPIO 输出电压可靠地解释为低电平)由 TPS63900/TPS63802提供。  TPS63900/TPS63802的最高 GPIO 输入电压可靠地解释为低电平仅为0.4V、因此该0.66V 不会被解释为低电平。 存在明显的问题。 是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM