Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬 的用户4411772:
您能不能描述一下您正在尝试做什么? 此外、请阐明您是否正在使用 LAUNCHXL-CC2640R2?
通过查看图像、您似乎正在为该电路板使用无效的二进制图像文件。 您将看到用于 CC2650的 SDK 2.2.4、这是一款较旧的器件。 可能会尝试使用 CC2640R2的相应 SDK 中的等效映像(您可能需要从 此处安装)。 最新版本是4.10。
此外、我们还有一个很好的 SimpleLink Academy 实验、您可以在其中了解 OAD。 请在此处查看: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APgDxfpPQjPebRJTChVmkg__krol.2c__LATEST
我将指派一名专家进行跟进。
-Luis
您好、Luis M、
我使用 Launch-cc2640r2作为 OAD 下载程序 、使用 cc2640作为 OAD 目标。 我将指向 适用于 Launch-cc2640r2的 SDK 1.40,并使用此适用于 BTool 的 SDK。 我 ‘s CC2640、遵循 CC2640 BLE OAD 用户指南。 cc2640运行正常、但 使用 BTool 时读取映像会发生上述错误。
您好!
正如 Luis 提到的、SDK 有较新的版本可用、如果可以迁移到较新的版本、以获得最新的功能和错误修复、我强烈建议您迁移到较新的版本。
为了澄清一点、您是否使用 CC2640R2 LaunchPad 作为 OAD 分销商、使用 CC2640器件作为 OAD 目标的定制板? 我提出这一问题的原因是、它们被视为两个不同的器件并使用不同的 SDK。
您尝试加载的文件看起来不像典型的 OAD 文件、这可能是您看到此错误的原因。 OAD 映像工具生成 OAD 文件、可用作编译后步骤(推荐)或独立工具。 这些文件包含 OAD 映像头、BIM 需要该头才能使用该映像引导器件。 此工具生成的文件以_oad.bin 结尾。 您的项目中是否有这样结束的文件? 如果是、请尝试改用此文件。
谢谢、
ELIN