This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:电源电压配置

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/908799/cc2652p-supply-voltage-configurations

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC2640、

您好!  

CC2640具有1.8V 稳压电源模式、并在数据表中提供了参考和规格。  

但我在 CC2652P 中看不到它。 该部件是否支持此选项? 如果是、工作范围为 1.7~1.95V? HP 端口的 TX 功率是多少? 14dBm?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    您似乎在谈论外部稳压器模式。 它仅在 CC26x0器件上受支持。

    Agama 尚未支持此功能。 我认为,目前正计划在不久的将来确定特征并予以公布。

    谢谢、

    PM