This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:从传感器控制器唤醒 CC2650

Guru**** 2548230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/909098/cc2650-wake-up-cc2650-from-sensor-controller

器件型号:CC2650

您好!

是否可以从传感器控制器中断唤醒 CC2650? 我想将主处理器置于关断模式以降低功耗。 主处理器处于关断模式时、是否可以使传感器控制器保持运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    第6.6节 "功率模式"表明传感器控制器在关断模式下不可用、因此它将无法唤醒 CPU。

    www.ti.com/.../swcu117

    此致