This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:多传感器问题

Guru**** 2584465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/908183/ccs-lpstk-cc1352r-multisensor-problem

器件型号:LPSTK-CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前正在处理 sensortag LPSTK CC1352-R1F3。 我尝试在 sensortag 上调试多传感器项目、但它不起作用。 用于 JTAG 连接和 RX/TX 连接的硬件良好、我的终端上有这种情况。 但是、我无法在 simplelink Starter 或 BLE Scanner 上看到 sensortag、就像传感器未进行广播一样、这很奇怪、因为项目多传感器正在运行。 如果有人能帮助我解决我的问题、那就更好了。

此致、

Perrin Paul-Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PERRIN Paul-Emile:  

    您能否提供有关您是否正在使用默认项目或是否进行了任何修改的更多详细信息? 您正在尝试调试什么?

    如果您正在调试、暂停或单步执行代码、扫描仪应用程序将不会在设备列表中显示该 BLE 设备。

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    我没有更改多传感器代码、我使用默认项目。 我只是在 sensortag 上运行代码、我想在 simplelink starter 上查看嵌入的传感器的状态。

    Perrin Paul-Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ELIN、

    在代码运行时、我测试了在简单启动器上查看、但我没有在代码中暂停。

    Perrin Paul-Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Perrin Paul-Emile、  

    感谢您的澄清。 您是否可以使用监听器来验证 LPSTK 是否正在广播? 如果您有额外的 LaunchPad :http://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER、则可以使用 SmartRF 数据包监听器

    谢谢、  
    ELIN