This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540F256RHAT 最大功耗和平均功耗

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907457/cc2540-cc2540f256rhat-max-power-and-average-power-draw

器件型号:CC2540

此芯片的最大原始电流是否为0dB TX 1Mbps 27mA? 在较低的数据速率下会是什么?

如何计算此芯片的平均功耗,它是否是 Power_mode_curry*(1/data_rate * 27mA +(1-1/data_rate)* idle_current?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    这是典型值。 不幸的是、我没有这些数据。 您可以参阅 “测量低功耗 BluetoothRegistered 应用手册”,其中提供了测量功耗的步骤。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在评估芯片、那么是否有方法估算平均功耗和最大功耗? 该文档介绍了测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    建议(以及良好的 EE 实践)测试和测量以进行评估。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试参考  来进行估算。