请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD
您好!
客户有以下问题:
1.客户已开始将 BlueZ 移植到其 Linux 平台、其中还包括向后移植 TI 共享传输组件和 WL18xx 器件驱动程序。 CC2564MODN 和 WL1837MOD 是否共享相同的蓝牙接口?
2.我们是否有 BlueZ 与 Bluetopia 的比较表或页面? 如果不是、应传达什么信息?
在 OMAP2530的 ARM 端将经修改的2.6.28版的 Bluetopia 构建并集成到 rootfs 中需要什么?
4.如果 Bluetopia 需要3.8或更高版本,内核中的哪个组件需要被回送以使 Bluetopia 能够在其旧内核上使用?
谢谢、
Kevin