This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540的操作系统最新版本

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/908047/cc2540-os-latest-version-for-cc2540

器件型号:CC2540

您好、TI 专家

请问 CC2540支持的 Windows、Linux 和 Mac OS 的最新版本是什么?

请注意、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是" CC2540可支持最新版本"? 您是指用于开发 CC2540的操作系统吗? CC2540 BLE Stack 的示例只能由 IAR 和 Windows 构建和调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 黄真

    我的意思是、如果 CC2540可以运行到 Windows、Linux 或 Mac 操作系统中、如果是、请告诉我可以支持最新的操作系统版本。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是要将 CC2540 BLE 外设设备与 Windows、Linux 还是 Mac 操作系统配对吗? 如果是、则取决于它们是否支持 BLE 中央硬件/软件、并且与操作系统没有太大关系。