This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:2.4GHz 时5dBm Tx 输出覆盖了什么 VDD 范围?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907513/cc1352r-what-vdd-range-is-covered-with-a-5dbm-tx-output-at-2-4-ghz

器件型号:CC1352R

整个 VDD 范围内的5dBm Tx 输出@ 2.4GHz 规格(保证)吗? 我想为 MCU @ 1.8V 供电、并且需要知道我是否可以依靠5dBm 的信标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 CC1352R 数据表中的图5-35 ("输出功率与 VDDS")。