This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:CC2564C A3DP 和 BLE

Guru**** 2969760 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/907074/cc2564cstbtblesw-cc2564c-a3dp-and-ble

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

我们正在研究一个需要在 A2DP 拉电流模式和 A2DP 灌电流模式之间切换的应用。

BLE 目前并不是真正需要的、而是认为现场升级是"最好的"。

我们知道、A3DP 和 BLE 不能共存于 CC2564C 上。

您能否详细说明一下这种限制在现实中意味着什么?

如果先停止播放,移动设备上的应用程序是否可以通过 BLE 进行通信?

n´t 不需要通过 BLE 和应用的远程用户界面、转换应该不会太难看、不需要重新启动、也不需要重新连接。

我们的主机 MCU 能够通过 HCI 接收/发送音频数据包并处理编码/解码。

我们只是担心这比使用 A3DP 更加努力。

请分享您的经验、指导我们使用 A3DP 还是 A2DP。

我们更愿意采用"标准"方法缩短上市时间并降低风险。 我们是否应该注意到 A3DP 的其他限制?

谢谢您、Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     实际的限制是硬件协处理器造成的物理限制、但您绝对可以停止 A3DP 并以这种方式支持 BLE。  限制是同时支持。

    此致、

    特拉维斯