This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:SIG 认证

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/906191/cc2564moda-sig-certification

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们正在 项目中使用 CC2564MODA 和蓝泰式堆栈。 我们希望通过产品的 SIG 认证。 我们同时使用 BR/EDR 和 BLE 双模功能。

我们使用 HFP 和 HID 配置文件。

我应该在表单中选择两个选项吗?  BR/EDR 中的 bluetopia 支持属性协议是否高于 L2CAP?

支持

项目

功能

基准

状态

注释

☐μ A

2/1

BR/EDR 支持的属性协议(L2CAP 固定 ATT PSM 支持)

ATT 1.3

C.1.

C.1:必须至少在2/1或2/2号文件中提供支持

☐μ A

2/2

LE 上支持的属性协议

ATT 1.3

C.2.

C.1:必须至少在2/1或2/2号文件中提供支持