This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:最大电源电压

Guru**** 2949840 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/902884/cc2564c-maximum-supply-voltage

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564、

尊敬的 TI 社区:

在我们的其中一款产品中、我们使用 Panasonic 的 PAN1326模块、它使用 CC2564。

我们打算改用使用 CC2564C IC 的分立式解决方案。

不过、令我惊讶的是、PAN1326规定的绝对最大电源电压为5.5V、而 CC2564规定的绝对最大电源电压为4.8V。 请参阅 CC2564C 和 CC256x 数据表。

这对我们来说是个问题、因为我们使用的最大(临时)电压是电池充电器造成的、最高可达5.0V。

我是否可以问、为什么会存在这种差异? 在高达5.5V 的电压下运行 CC2564是否确实安全?  

请注意、数据表第5.1节中有一条注释、说明"允许的最大值取决于该电压下的累积时间"、但实际上并未提供足够的详细信息来确定给定持续时间内的"允许的最大值"。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    CC2564只能安全地工作在4.8V 的最大电压下。 如果您的工作电压超过此电压电平、则可能会造成损坏。 您可能需要联系 Panasonic 公司了解他们是否添加了某种类型的限压器/降压、允许在模块级别提供更高的电压、但对于 IC、应仅在高达4.8V 的电平下运行。

    谢谢、

    Riz