This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:PIN 未使用时的 SysConfig SPI 引脚配置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/902546/ccs-launchxl-cc26x2r1-sysconfig-spi-pin-configuration-while-pin-is-not-in-use

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

SysConfig 工具提供了"不使用时"配置 SPI 引脚的可能性。

我想知道“不使用时”的确切含义是什么:它是在 SPI 事务未发生时还是在 SPI_open() SPI_Close()部分之外?

还有没有方法可以使用 SysConfig 管理多种不同的配置?

此致。

Frederic   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    "while not in use"是指 SPI 驱动程序未打开时的任何时间、因此在放置时超出了打开/关闭部分。

    使用 SysConfig 管理多个配置意味着什么? 您是指多个 SPI 配置还是多个"未使用"配置(只是我在这里要求澄清)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是在不同的硬件上使用相同的源代码、而在不同的硬件上外设不会完全位于同一个 IO 上。

    我们在 SysConfig 之前用预定义的符号和板级配置文件执行的操作相同。   

    我希望这是清楚的。

    此致。

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我给你。 截至今天、我还不知道 SysConfig 中有任何此类功能。 方法是使用不同的引脚设置来维护多个.sysconfig 文件、每个板一个。  

    还有一种替代解决方案、即使用 SysConfig 生成初始文件、然后将其从工程中排除、以避免重新生成这些文件。 将生成的文件复制到项目中、并将其用作"旧样式"板级文件、添加您希望能够轻松更改板级的定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致。

    Frederic