This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650的 RSSI 值

Guru**** 2541380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/902044/cc2650-rssi-value-of-cc2650

器件型号:CC2650

大家好、整个团队

我正在使用 CC2650 Launchpad,其中我正在使用 RSSI,我的问题是  ,什么是 CC2650的“测量功率 ”?

(测得的功率被称为1米 RSSI 值)。  

因为当我测量它时,这会显示不同的值,它是否取决于 环境和视线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSSI @1m 将取决于周围环境(近场中的物体、反射)以及测量天线/ launchpad 中天线的方向。