This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:使用计算机连接器件时、显示需要输入引脚代码。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1164306/cc2652rb-when-using-computer-to-connect-the-device-it-shows-that-need-to-input-pin-code

器件型号:CC2652RB

大家好、

以下是客户的请求:

客户为蓝牙主机编写 python 代码、但无法从电路板上找到蓝牙。 因此、他很想用黄瓜连接板。

示例为  project_peropheral、 并使用计算机连接器件、它显示需要输入引脚代码。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我假设所需的密码是配对的密码。

    默认情况下、此密码由符号 B_APP_DEFAULT_PASSWORD 保存、为"123456 "

    我希望这将有所帮助、

    此致、