This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:自适应性测试

Guru**** 2930020 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/959230/cc2564modn-adaptivity-test

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564MODA

尊敬的 TI:

是否有 HCI 命令使模块进入自适应性测试模式?

我在以下链接中找不到一个。 谢谢!

processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide

processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    自适应性通常在应用层实现-因此您将创建 BT 连接并开始发送 BT 数据、然后测试机构将运行自适应性测试。  

    此代码需要由您创建。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    测试机构说、他们需要命令将模块置于单个频率中。 因此、它们可以测试自适应性

    我们在下面的链接中找到、它具有数据包 RX/RX 测试命令、 HCI_VS_DRPb_Tester_Packet TX_RX 0xFD85、0x03、0、0xFF、 0、2、0、27、15、 1、0x01FF。  

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide

    我们将其发送到测试机构。 然而,不幸的是,它仍然失败。

    您是否会帮助检查这是否是测试自适应性的正确方法?

    谢谢!

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    此外、我在该命令中找到了一条注释。  我们尚未发送 HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode 0x1和 HCI_SET_AFH_Host_Channel_Classification 的命令 。 没关系吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    明天我应该会就这个问题向你们提供一些反馈。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    对于 BT、我们在低于10dB 的条件下进行认证、这样我们就不必进行自适应性测试了-这是针对 BLE 自适应性的测试吗?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果来自器件的 E.I.R.P 功率小于10dB、则器件不需要传递自适应性。

    但在我们的场景中、我们有超过限制的高增益天线。

    顺便说一下、我检查了 CC2564MODA 的 CE 报告。 它已通过自适应性测试。(第24页)。 尽管我们使用的是 CC2564MODN、但我认为大多数器件应该与 CC2564MODN 相同。 因此、我认为 TI 必须知道如何测试并通过自适应性。 谢谢!e2e.ti.com/.../7220.ER741325_2D00_04_5F00_R01_5F00_EN300328_5F00_Texas_5F00_CC2564MODA-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    它应该是 BLE 测试/发送器测试中描述的测试方法、请点击https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide#Transmitter_Test

    您能问测试机构他们使用的是什么配套器件吗?  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    在 CC2564MODA 的 CE 报告中、自适应性测试在 BT 标称模式而非 BLE 模式下完成。  测试机构希望命令 锁定通道以进行传输、并在正常链路中接收打包的命令。 我们给出了测试机构命令  HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX  0xFD85、0x03、0、0xFF、 0、2、0、27、15、 1、0x01FF.. 但它对他们不起作用。

    配套器件是否有任何特殊要求? 测试机构使用蓝牙扬声器或手机作为配套器件、用于测试其他器件。 他们的想法不应成为问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    查看该页面的数据包 TX/RX 部分-您将需要执行以下命令:

    HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode 0x1 
    HCI_SET_AFH_Host_Channel_Classification 

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    链接中  

    该命令为  HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFD85、0x03、0、0xFF、0、 2、0、27、15、1、 0x01FF。

    但0x03意味着器件将在单个频率下工作。  

    HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode 0x1和 HCI_SET_AFH_Host_Channel_Classification 仅适用于跳频。 它们是否相关?

    我们应该使用0x00而不是0x30来使器件进入跳频模式吗?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该这样做。