This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:辅助 A2DP 灌电流模式中使用的接口

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/955672/cc2564moda-interface-used-in-assisted-a2dp-sink-mode

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

如下面所示
在 A2DP 接收器架构中,我们不需要使用 AUD_IN、AUD_OUT、AUD_CLK、AUDIO_FSYNC 等 AUD 引脚,音频数据将由连接的 UART 传输,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是对于 A2DP、使用的接口是连接主机处理器的 UART 接口。  对于辅助 A2DP (A3DP)、使用控制器中的协处理器、应使用来自 BT 控制器的 PCM 总线来避免任何声音质量问题。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的,所以我应该能够定期在来自 L2CAP 的应用程序中使用音频缓冲器,对吧?
    但音频 SBC 指的是什么?它在主机处理器中是如何发生的?
    辅助 A2DP (A3DP)在 音质问题上是否比 A2DP 更具优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hanna、

    是的,所以我应该能够定期在来自 L2CAP 的应用程序中使用音频缓冲器,对吧? 

    是的。 音频数据将通过 ACL 链接通过 HCI/UART 接口传入。 您可以根据需要选择缓冲音频。  

    但音频 SBC 指的是什么?它在主机处理器中是如何发生的? 

    SBC 是对 A2DP BT 配置文件进行的编码/解码。 编码/解码方案是 BT 上所有启用音频的应用的标准配置。 要了解详情、我强烈建议您查看蓝牙网站上的 A2DP 配置文件规格。 第4章将告诉您有关音频编解码器要求的所有须知信息、并且在互联网上也有大量有关此内容的信息。

    辅助 A2DP (A3DP)在音质问题上是否比 A2DP 更具优势? 

    它并不会真正影响音质。 在辅助和非辅助模式下、您都可以获得出色的音频质量。 使用辅助模式的核心优势是 CC2564将为您处理音频的编码/解码。 这会将编码过程从主机转移到 CC2564协处理器。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、
    关于在非辅助模式下接收到的音频缓冲器,是否可以在操作系统和非操作系统应用程序的主机处理器中接收?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hanna、

    是的。 在非辅助模式下、所有音频都通过 HCI/UART 传输到主机、供主机处理。 主机运行的是操作系统还是非操作系统都无关紧要。 您对音频缓冲器的关注到底是什么? 也许、如果我了解您尝试执行的操作、或者为什么音频缓冲是一个问题、我可以更好地帮助您。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、  
    现在我们有 CC2564MODA 模块和 STML4主机、我想使用 A2DP 接收器架构运行它。
    我找不到将刷写到主机处理器中的可执行文件,我们下载 了此蓝牙堆栈,是否有清晰的应用手册或数据表解释下一步要做什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanne、

    您链接的是您正在使用的设备的服务包。 这是蓝牙控制器中运行的固件代码的补丁文件。 开始使用的好地方是查看我们的 STM32入门指南、了解如何将 TI Bluetopia 协议栈与 CC2564结合使用。 我们有一个专门用于 STM 器件的 Bluetopia 堆栈、其中包括一个在 SDK 中命名为"AUDIO演 示"的 A2DP 接收器演示。 硬件部分可能对您有所帮助、也可能对您没有帮助。 我不确定您使用的是什么硬件。 但它至少会告诉您必须下载什么软件、如何运行该软件、最后是我们提供的每个软件示例的链接。 您可能需要查看第10章中的 AUDDemo One。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的、我看到 了 专用于 STM32器件的 Bluetopia 栈、但我只能看到示例使用 Keil 和 IAR。
    我们使用的是使用 GCC 编译器的 STM32CubeIDE,是否可以获取 Bluetopia API 并使用 GCC 编译器进行编译,Bluetopia 是否有 GCC 编译器的编译库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hanna、

    此时、您将询问如何将 Bluetopia 栈移植到您的环境。 我不确定如何解决这个问题。 请参阅 此 wiki 、从我们的合作伙伴那里获取更多信息。

    Jesu