This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:CAN#39;t FLASH CC2540-USB using CC Debugger

Guru**** 2549570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2540EMK-USB, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/952952/cc2540emk-usb-can-t-flash-cc2540-usb-using-cc-debugger

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他部件:CC2540CC2541DK-MINICC 调试器、 数据包监听器

我将 CC 调试器和 CC2540-USB 插入到我的笔记本电脑、并将它们彼此相连(如入门指南中所述)、但 CC2540不会出现在芯片列表中

这些是我的设备管理器中的设备  

我在 CC2541-keyfob www.ti.com/.../CC2541DK-MINI 上测试了 CC 调试器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    您是否参阅 《CC2540 USB 评估套件快速入门指南》?  您是否还仔细阅读 了闪存编程器用户手册?  连接 到 CC2540EMK-USB 后、确保 CC 调试器指示灯为绿色。  这是一 个相关的 E2E 主题

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的 CC-Debugger 中的 LED 不会变为绿色、它始终为红色(当我将 USB 软件狗连接到调试器并按下 CC-Debugger 上的 RESET 按钮时)、但当我使用具有密钥卡的调试器时、LED 会变为绿色、我可以将其闪烁

    注释

    USB 软件狗可与数据包监听器工具配合使用

    此致、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    USB 软件狗最有可能与数据包监听器一起使用、因为该固件已经在器件上进行了预编程。  尝试反转与 CC2540EMK-USB 的连接 (即180度)、并确保正确为其供电、因为 CC 调试器 LED 必须为绿色才能刷写器件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    USB 软件狗确实可以与数据包监听器配合使用。 我尝试反转连接(在 CC-Debugger 和 USB 软件狗之间)、但它仍然未检测到(LED 为红色)。

    但是、CC-Debugger 会检测到密钥卡。

    谢谢、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    这是全新 的 CC2540EMK-USB 器件吗?  它的连接 接头或调试电路可能存在缺陷、如果您可以找到另一个要测试的器件、这将大有裨益。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 USB 软件狗连接到 CCDebugger 时是否通电? 如果不是、这很可能是您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它由我的笔记本电脑的 USB 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    如果您从  TI 购买了 CC2540EMK-USB 、并且认为该电路板有缺陷、则可以联系 TI 销售人员进行更换。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如何联系 TI 解决此类问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://ticsc.service-now.com/csm 

    请确保提供您的订单号和其他购买信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您对我的问题的快速响应。
    一旦获得雇主的批准、我就会联系 TI。

    此致、

    Mahmoud Beltagy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此回复用于保持线程处于打开状态。
    问题仍未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    请注意、此论坛可以回答您的技术问题、但我们已经讨论了您的问题的严重程度、并且只能得出器件存在缺陷的结论。  要帮助更换从 TI 购买的故障电路板、您必须联系 TI 销售人员以获取该服务。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享 USB 软件狗如何连接到 CCDebugger 的照片?