请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 在研究了采用 STM32F4的 Bluetopia 示例后、我们将 CC2564MODA 与 STM32L451CE 搭配使用。
我可以看到、例如 hcitrans.dma 完全通过 STM32F4XX 驱动程序编写、而不是从 STM32F4 MCAL 层抽象出来。
因此,我们想将 Bluetopia 与 STM32L4一起使用,除了从头开始编写 hcitrans.DMA 和其他 Bluetopia 驱动程序之外,还有没有其他解决方案吗?
此外、我们无法将 stm32f4xx_USART.c 替换为 stm32l4xx_USART.c 原因 Bluetopia 正在使用具有 API 的旧驱动程序、无法在相应的 stm32l4xx_USART.c 中找到