This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:支持 STM32L4XX 的 Bluetopia

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/960139/cc2564moda-bluetopia-support-for-stm32l4xx

器件型号:CC2564MODA

在研究了采用 STM32F4的 Bluetopia 示例后、我们将 CC2564MODA 与 STM32L451CE 搭配使用。
我可以看到、例如 hcitrans.dma 完全通过 STM32F4XX 驱动程序编写、而不是从 STM32F4 MCAL 层抽象出来。
因此,我们想将 Bluetopia 与 STM32L4一起使用,除了从头开始编写 hcitrans.DMA 和其他 Bluetopia 驱动程序之外,还有没有其他解决方案吗?  
此外、我们无法将 stm32f4xx_USART.c 替换为 stm32l4xx_USART.c 原因 Bluetopia 正在使用具有 API 的旧驱动程序、无法在相应的 stm32l4xx_USART.c 中找到

CC2564MODA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、除了重写移植层文件之外、您几乎无法执行其他操作。 我建议您使用现有的 HCITRANS.c 作为使用新的 STM32L4XX 驱动程序实现所需功能的指南。

    如果您需要更多说明或对将 Bluetopia 从 STM32F4移植到 STM32L4XX 有其他问题、请告诉我。

    此致。
    Michael