This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:信息检查

Guru**** 2650115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/960225/cc2564modn-information-checking

器件型号:CC2564MODN

尊敬的团队:

我的客户询问 CC2564MODX BT 模块是否在模块上具有编程代码? 此外、他们是否只需要修改串行端口、那么在购买后可以直接使用 CC2564MODX 模块?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我建议客户首先查看: https://www.ti.com/product/CC2564MODA#design-development##software-development

    堆栈代码在连接的处理器(基于 MCU 或 Linux 的主机)上运行。  服务包(SP)在初始化时加载到控制器上。  SP 本质上会更新内置 ROM 代码。

    是的、他们需要在主机和控制器上配置 UART、以便进行互操作。  此外、还有来自主机的 BT_EN 信号。  在 STM32、MSP432和 Linux 的堆栈发布包中提供了一些示例、这些示例应该有助于实现这些目标。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息!