This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 PHY 层数据包结构

Guru**** 2546120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/959665/cc2650-cc2650-phy-layer-packet-structure

器件型号:CC2650

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户需要我们确认 CC2650是否可以更改 PHY 层数据包结构,因为他们希望  为 PHY 实施自己的协议。

此致、

 Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对你来说也是美好的一天!

    CC2650可在 BLE 模式或专有模式下使用。 在这两种情况下、只能在2.4GHz 频带中运行。

    您将在论坛上找到一些有关"CC2650专有模式"的主题。 此外、您还可以使用 SmartRF Studio 查看 CC2650器件提供的各种可能性。

    我希望这将有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 克莱蒙特

    感谢你的帮助。

    这是否意味着除了 BLE 的"简单数据包格式"和"高级数据包格式"之外、没有其他 PHY 层数据包结构? 我想确保没有其他选项可以将原始数据包结构构建到 CC2650中。

    此致、
    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    使用 CC2650时、您还可以使用自己的专有数据包格式。 为此、请查看 SDK 中的示例 rfEasyLinkRx/rfEasyLinkTx 和 rfPacketRx/rfPacketTx。

    我不能100%肯定地回答您的问题。 请随时提供有关您/他们拥有的用例的详细信息。

    此致、