This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541F256晶振选择

Guru**** 2994120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/953198/cc2541-cc2541f256-crystal-selection

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2500

您好!

我按照 EM 参考设计为 cc2541进行了设计。

我对晶体有一些疑问。

我计算了晶体的驱动电平。 我看到晶体远高于它提供的晶体。 (建议最大200uW)

32MHz  FA-128 32.0000MF20X-K3数据表: https://support.epson.biz/td/ps/productinfo.php?pn=Q22FA12800092

我还会分享我的计算结果。

根据计算结果、我发现646uW。 请问这是否有问题? 或者、我用于计算的公式是否正确?

因为这是一个建议的晶体、而这种差异让我很担心。 32.768kHz 晶体也存在同样的问题。

我期待您的回答。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    驱动电平的公式(以 W 为单位)为:

    DL = 2 x ESR (πf (CL + CM) VPP)^2.  

    以下是一个很好的资源:

    https://www.ti.com/lit/an/swra495h/swra495h.pdf 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我检查了您共享的文档。 该文档指出、我可以为 Vpp 获得1.6Vmax。

    当我根据这个进行计算时、它再次是一个高值。 (310uW)

    我认为 Vpp 值会根据我们所使用的 IC 而变化、因此我找不到 cc2541的 vpp 值。

    我看到 CC2500的电压为0.4V、我应该使用它吗?

    cc2541是否有特定的 vpp 值?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    是的、应采用相同的 Vpp。 也许这是一份更相关的文件,可供参考: AN100 - Crystal Selection Guide 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    该 Vpp 适合0.4V 或1.6V。 因为当我用1.6V 电压时、您共享的文档中的晶体不适用。 (这毫无意义、因为您会直接推荐它。)

    我一直在搜索一段时间、并且找不到 Vpp 的特定值。 当我根据0.4V 进行测量时、这是可以的、但您能否给出一个关于我应该为 CC2541取什么值的清晰答案? 我做了很多研究、结果不清楚。

    我审查了你们分享的2份文件,但没有得出结论。

    我真的需要在这里搜索 vpp 吗? 或者、如果我使用与建议的晶体属性类似的晶体、我是否会遇到问题?

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是0.4PP。

    我们建议在我们的参考设计中使用晶体或与之等效。

    这是一种经过充分验证的设计、我们没有看到晶体出现谐振故障。

    谢谢、

    PM