This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:HCI 命令

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/958099/cc2564c-hci-command

器件型号:CC2564C

尊敬的先生:

您能否在 HCI 命令中解释以下红色框命令?

我在 CC2564C 文档中找不到此命令的说明。  

e2e.ti.com/.../hci_5F00_log_5F00_txrx.txt

 

TX (8)=[01 36 FF 04 80 84 1E 00 ]

TX (6)=[01 37 FE 02 0C 1A ]

TX (259)=[01 05 FF FF D0 65 08 00 FA 0C 1A 09 10 01 6A C8 7B 00 02 89 7B 01 43 09 48 51 30 02 88 06 48 91

42 03 D1 04 49 09 78 01 29 01 D0 5D 30 F7 46 FF 30 D8 30 F7 46 76 24 08 00 BD 28 02 00 69 53 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 00 69 FF 21 02 31 09 5C 09 29 05 D1 01 21 00 22 8E

46 CB 4B FE 44 18 47 00 BD CA 4A 11 88 01 20 40 03 08 43 10 80 F7 46 30 B5 00 69 F4 21 08 5C 01

28 16 D1 C5 48 00 78 03 28 12 D0 00 25 28 1C C3 49 01 24 A6 46 C2 4A FE 44 10 47 00 28 08 D0 C1

49 C1 4A BB 32 20 2B 1C A6 46 C0 4C FE 44 20 47 30 BD 70 B5 85 69 00 7D 80 1F 11 D0 47 38 2E

         D1 A9 79 ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter

    此命令为 VS (特定于供应商)

    希望链接能为您提供帮助。

    此致