This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CAN't 查询更多的蓝牙器件

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957379/cc2564c-can-t-inquiry-surronding-bluetooth-devices-any-more

器件型号:CC2564C

您好!

CC2564C 启动后、查询并配对智能手机、然后断开并取消配对该智能手机正常。 以下查询无法再获取除复位芯片之外的周围蓝牙器件。

我附加了整个 TI 调试日志。 您能帮助检查原因吗?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../no-response-for-inquiry.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎正在使用旧的 CC2564C 服务包。 您可以尝试使用更新的服务包吗? 您使用的是哪种蓝牙堆栈?

    www.ti.com/.../CC256XC-BT-SP

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法使用最新的服务包 、因为当我们向芯片发送 HCC_READ_LOCAL 版本命令时、会出现 HCI 致命错误。

    我随附了我们正在使用的服务包、您是否会帮助检查与您的最新更新相比是否需要更新、这可能是问题的原因?

    非常感谢。

    此致

    GAO Honge2e.ti.com/.../3175.TIInit_5F00_2564C.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的是主机处理器和蓝牙堆栈?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用2654C 芯片 DSPG DVF99 并使用 openSynergy Blue SDK。

    此致

    高洪