This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何缩短连接间隔

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957758/cc2642r-how-to-shorten-connection-interval

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户使用 CC2642作为 外设角色。 他们希望以 BLE 外设所能达到的速度发送通知数据包。 主设备可能是 iPhone、Andriod Phone、Windows 笔记本电脑。

您能否提供说明/信息?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我会指派某人来帮助您。

    -Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    总体速度和吞吐量不仅仅取决于连接间隔。 数据包大小、PHY (如果使用 BLE5)、MTU 大小等因素都会影响 BLE 外设提供数据的速度。

    在外设上、您可以在 SysConfig 中的"外设配置"下设置所需的连接间隔。 请注意、中央器件通常决定连接间隔、并最终决定使用的连接间隔。 外设只能向中央发送一个参数更新请求并提出不同的连接间隔。

    编辑:本文很好地描述了 BLE 吞吐量: https://www.novelbits.io/bluetooth-5-speed-maximum-throughput/