This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:UART 时钟(PERDMACLK)配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957349/cc2642r-uart-clock-perdmaclk-configuration

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

客户希望确定 UART 波特率、该波特率没有误码率。 根据 TR (第21.6节初始化和配置以及第21.4.2节波特率生成)、我们能够了解如何对 UART:IBRD 和 UART:FBRD 寄存器进行编程。 对于此计算示例、假设 UART 时钟为24MHz。

如果波特率除数的小数部分为 Zeo、我相信客户能够在无误的情况下进行 UART 通信。 我尝试检查实际的 UART 时钟设置,但是我无法对其进行澄清,因为这些 UART 寄存 器是由 UART_open() API 配置的。 因此,您能否在 SDK 中阐明 UART 时钟配置?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    UART TI 驱动程序使用 XOSC HF 时钟源、根据 SysConfig 的 ccfg.c 和 ti_devices_config.c 输出中的 SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 的决定、默认时钟源为48MHz。  CC26X2器件不支持24MHz、TRM 第21.6节中提供的示例很可能从对应的 CC26X0复制。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    感谢您的澄清。 我与客户分享了您的意见。

    此致、Miyazaki