This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640差异

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/957232/cc2640r2l-cc2640-difference

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好、团队、

 CC2640R2L 与 CC2640有何不同?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon、

    您在 CC2640页面中所见 在您可能感兴趣的类似产品中、请注意、CC2640R2 "...提供更多可用闪存(128KB)(因为 BLE 的一部分)堆栈位于 ROM 中。"

    从软件角度来看、CC2640使用 我们的 BLE Stack v2.2.5。 CC2640R2使用 SimpleLink CC2640R2 SDK

    从硬件角度来看、CC2640提供三种封装、而较新的 CC2640R2提供两种封装。 请在各自的数据表中比较概览页面。  

    但愿这对您有所帮助。

    -Luis