This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:查看 BT 射频测试(经典和 BLE)中的故障

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/955488/cc2564c-seeing-failures-in-bt-rf-tests-classic-and-ble

器件型号:CC2564C

大家好、

我的客户在其 BT 射频测试中看到这些故障。 他们测试了两个单元、并始终看到这些问题。

1) EDR 带内杂散发射- 2438-2444 ~2dB

2) EDR 增强型电源控制-步长略低于2dB、接近最小功率范围

3) 3) BR 电源控制-步长略低于2dB、接近最小功率范围

如果您需要测试报告、请在内部联系我、我将通过电子邮件将其发送给您、我们可以在 E2E 上继续对话。

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我将在内部联系以获取测试报告。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    找不到您的电子邮件。 请直接向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、我在11日晚上向您发送了文档、如果您有任何更新、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    已向您发送电子邮件。 应在星期一之前进行一些澄清。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    他们从测试实验室了解到、他们可以利用 TI 射频和射频 PHY 测试、因为他们的硬件/软件非常相似。 他们不知道为什么测试实验室不提供这种建议、因此感谢您的建议、因为我认为这将对双方都有帮助。

    他们还了解到、对于他们使用的弃用 QDID 69886的一些配置文件、他们需要 TI 提供测试证据。 他们需要证据的概况如下:

    分遣队

    AVDTP

    GAVDP

    A2DP

    AVRCP

    AVDTP

    GAVDP

    HFP

    IOPT

    SPP

    RFCOMM

     

    他们已经对这些配置文件进行了一些自己的测试、但测试实验室正在向我们请求更多数据。 我们是否有任何方法可以获取此数据?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听 Lauren 的声音很好。 我将在内部工作、从我们的测试机构获取有关配置文件的证据。

    BR、

    Vince