This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:提高传感器控制器的功耗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/953364/cc2642r-improve-sensor-controller-consumption

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!  

我将 CC2642R 与 ULP SENSE BoosterPack 搭配使用。 我已下载由 Sensor Controller Studio 生成的示例 SPI 加速计。  

运行时、我使用 EnergyTrace 测量大约0.6mA (无限期运行时、数据表中处于工作模式时为0.8mA)

我想 µA 我们如何改善传感器控制器的功耗、从而更接近低功耗模式功耗(30、1 μ A)。

谢谢你

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    您是否已移除 ULPSENSE BoosterPack 上的电源跳线? 您是否已经阅读过 SimpleLink Academy 有关低功耗传感的培训,请访问 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKjr6YRnOzjbOEm-m9gc2w__pTTHBmu__LATEST ?


    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的回答。

    我没有正确测量电路板、因为我打开了 JTAG 跳线。 现在我使用2块板、其中一块板连接到计算机、为我的程序正在运行的第二块板供电(并且未连接跳线)。

    此致

    Geoffrey