This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541DK-MINI:调试后遥控钥匙的 LED 不会闪烁

Guru**** 2651205 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/956174/compiler-cc2541dk-mini-the-led-of-the-key-fob-is-not-blinking-after-debugging

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我 更改了 simpleBLEperipheral.c 代码的广播时间并使用 IAR 工作平台对其进行调试。 调试的状态为"调试成功"。 但是、在调试后、遥控钥匙的 LED 根本不会闪烁。 我尝试插入新电池、但 LED 没有指示灯亮起。 可以帮助我解决这个问题吗? 此外、您能否澄清一下我何时应该使用 SmartRF 闪存编程器以及何时应该使用 IAR Workbench? 我得到你的帮助。 如需了解相关信息、我已经介绍了软件指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将附加的 CC2541MiniDkDemoSlave.hex 下载到 CC2541钥匙卡中并按向右按钮、您能看到红色 LED 闪烁吗?

    e2e.ti.com/.../CC2541MiniDkDemoSlave.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢你的答复。 是的、红色指示灯闪烁。 您能解释一下这是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您的硬件正常、因此您应该检查应用无法使 LED 闪烁的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    非常感谢您的快速响应。 指示灯现在闪烁。 您能帮我解决另一个问题吗? 我希望获得密钥卡的连续 RSSI。 您能不能告诉我、我应该在获得连续 RSSI 的代码中更改什么? 广播时间变化是否有助于实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下获得密钥卡的连续 RSSI 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在特定时间段(例如10分钟)内、是否有任何方法可以获得密钥卡 RSSI 值的图形? 我正在使用 CC2541迷你开发套件并将 USB 软件狗连接到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 TI SimpleLink Starter 应用、您可以看到它可以连续更新 RSSI、我假设您可以使用具有 USB 软件狗的 PC 执行同样的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢你的帮助。 您能为我提供如何在 PC 中执行此操作的指导吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法为您提供确切的步骤、但您可以参阅  使用 BTool 进行相应操作。