This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541DK-MINI:使用 IAR 工作平台进行调试后、CC2541密钥卡的 LED 不会闪烁

Guru**** 2499005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/956167/compiler-cc2541dk-mini-the-led-of-cc2541-keyfob-is-not-blinking-after-debugging-it-with-iar-workbench

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我更改了代码 simple BLE peripheral.c 的 CC2541密钥卡的广播时间、并使用 IAR Workbench 8051对其进行调试。 它说调试成功。 但是、在调试后、遥控钥匙的 LED 灯不再闪烁。 我尝试插入新电池、但这不起作用。 可以帮助我解决这个问题吗? 此外、您能不能告诉我什么时候应该使用闪存编程器、什么时候应该使用 IAR Workbench? 我是否必须将它们一起用于调试?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试在另 一个重复的帖子中帮助您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina、

    为了回答问题的第二部分、IAR Workbench 是一个 IDE、用于开发代码、调试和对器件进行编程。 闪存编程器将仅对器件进行编程。

    此致、

    Daniel