This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:WiAP 同时运行的 A3DP

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/956019/cc2564moda-a3dp-with-wiap-running-concurrently

器件型号:CC2564MODA

您能否确认(WiAP)、即 CC2564MODA 上的 IAP 支持(通过 MFi 程序)将支持同时使用 WiAP 和 A3DP (即辅助)、或者 WiAP 是否禁止使用 A3DP? 我们需要一个解决 方案、通过与 A3DP 同时运行的"类似 PP"元数据连接与 iOS 设备进行通信、所有这些都在 Android 和 Windows 平台上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以同时使用辅助模式和 IAP。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答;感谢!